跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

这下面两个在线仿真器似乎都可以使用,但是怎么区分它们呢? - IE-78K4-NS - IE-784000-R

最新更新:2011年10月 07日

Question:

这下面两个在线仿真器似乎都可以使用,但是怎么区分它们呢?
- IE-78K4-NS
- IE-784000-R

Answer:

IE-78K4-NS 是一个新的集成的产品,而 IE-784000-R 是一个老式的产品。
按照功能区分的话,基本上是没有区别的。
对于新的应用,我们推荐低成本的 IE-78K4-NS。

(附属信息)
只有 IE-78K4-NS 能在笔记本电脑上使用。
(I/F 卡只支持 IE-78K4-NS。)
Suitable Products