跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

请描述一下 ICE 中检测堆栈溢出的功能。

最新更新:2011年10月 06日

Question:

请描述一下 ICE 中检测堆栈溢出的功能。

Answer:

堆栈溢出检测允许是通过在配置对话框中将存储特征设置为“stack”来实现的。

(参考)
ID78K4 用户手册
调试窗口
配置对话框


除此之外,为了测试堆栈中实际所消耗的大小, 在程序执行执行之前,用一个特殊的值填满堆栈中未被占用的存储器空间, 随着程序的执行,计算出已经被写过的字节数。
使用 0x11 作为特殊值,确定存储器显示中写过的字节数将会是件很容易的事情。

Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?