跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

请多告诉我一些关于uPD789407芯片的LCDM0寄存器中VAON0的设置。

最新更新:2011年10月 04日

Question:

请多告诉我一些关于uPD789407芯片的LCDM0寄存器中VAON0的设置。

Answer:

如果在低供给电压下使用LCD,要将VAON0设置为1。
如果不需要低电压的操作或者不推荐用户在低电压情况下进行LCD的操作,那么就将VAON0设置为0。
另外,请用户自己查阅数据手册中的LCD特性模式说明书。
以下设置将作为参考。
低电压模式 (VAON0 = 1) 2.2V min.
正常模式 (VAON0 = 0) 2.7V min. (1/3 bias)
正常模式 (VAON0 = 0) 3.0V min. (1/2 bias)
Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?