跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

该如何清理uPD789012的P2.0端口?发现使用"ANDP2,#11111110B"这条指令,对SFR没有效果。

最新更新:2011年10月 06日

Question:

我该如何清理uPD789012的P2.0端口? 我认为应该使用"AND P2,#11111110B"这条指令,但结果是与指令对SFR没有效果。

Answer:

当你使用交替函数的时候,请务必在RAM中储存每个端口的数据。
如果你想要改变端口的内容,你可以修改RAM中的值(在你举的这个例子中,就可以把0位清除)并且将新的值输出到P2端口,当你想把数值写回到RAM时也可以这样做。
用这样的方法你就可以掌握每一个位的值。

Suitable Products