跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

要创建两类型的HEX文件,能指定处理器为0983,而省略FLSPMO的设置将HEX文件写入到闪存版本吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

我想要创建两种类型的 HEX 文件,一个用于闪存版本(uPD78F0983), 另一个用于掩模版本(uPD780983),两者使用同一个程序。
如果我指定处理器为(0983),而省略 FLSPMO 的设置将 HEX 文件写入到闪存版本, 这个操作会出现什么问题吗?

Answer:

一点都不会出现问题。
在 uPD78F0988中 , FLSPM0 仅仅用于闪存的自编程。
如果不用自编程,就没必要改变复位后的初始设置值。
Suitable Products