跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

若用uPD78F9026A。其时钟输入从1MHz到5MHz。uPD78F9026A可在100kHz时钟下操作吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

我想用 uPD78F9026A。
它的时钟输入范围是从 1MHz 到 5MHz。 uPD78F9026A 可以在 100kHz 时钟下操作吗?

Answer:

在 100kHz 的时钟下操作无法得到保证。
数据手册中描述在 1MHz 到 5MHz 范围内的时钟下的操作是可以得到保证的。
uPD78F9046 的系统时钟范围为 32 到 35kHz,所以,请考虑使用这个产品。
Suitable Products