跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

若用uPD784031的SO0,SCK0及SI0(3线)执行主从CPU间的通讯。 接收方须知道数据是从主机传送出来吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

我想使用uPD784031的SO0, SCK0以及SI0(3线)执行主从CPU之间的通讯。
接收方必须知道数据是从主机传送出来吗?

Answer:

是的,必须。
即使从主机接收到时钟, 如果从机没有处于传送允许状态,操作将不被执行。
对于通用传送的执行, 在主机开始传送之前,必须首先检测从机处于传送允许状态。
Suitable Products