跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

若在异步模式下用uPD784216的串行接口。图17-2中TO1须输入到选择器。须把TMC1寄存器的TOE1位设为1吗?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

我想在异步模式下使用uPD784216 中的串行接口。 参考框图(17-2),我看到TO1必须输入到选择器。 必须把TMC1寄存器的TOE1位设为1吗?

Answer:

遗憾的是,用户手册中的描述是不够的。
这样的话,没有必要设置TMC1寄存器的TOE1位。
简单的使用BRGCn寄存器来选择TO1作为5位计数器的输入就行了。
Suitable Products