跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

脉冲输出模式的定时器X在脉冲输出后而计数停止时,输出电平不固定吗?

最新更新:02/14/2006

Question:

脉冲输出模式的定时器X在脉冲输出后而计数停止时,输出电平不固定吗?

Answer:

计数停止后,输出电平是不固定的。

输出电平被确定为:将任意值写入定时器X的寄存器(TX),由定时器X模式寄存器(TXMR)的CNTRO极性切换比特(ROEDG)指定的值。

Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B