跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

目前最新的NEC All Flash MCU开发软件版本是多少?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

目前最新的NEC All Flash MCU开发软件版本是多少?

Answer:

系列 A: 78K0S 78K0 78K0R V850
Applilet Applilet_v1.70 Applilet2_v2.30 Applilet2_v2.30 Applilet2_v2.31
PM+ V6.31 V6.31 V6.31 V6.31
C 编译器 V2.01 V4.00 V2.00 V3.20
汇编器 V2.00 V4.01 V1.20 V3.20
SM+ V1.02 V2.20 V2.20 V2.21

 

以上为截止到08年8月的最新版本,更新信息将及时在本版块发布,恕不另行通知。

Suitable Products