跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

电路设计(布线设计)时有哪些注意事项需要遵循?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

电路设计(布线设计)时有哪些注意事项需要遵循?

Answer:

关于时钟电路,配线距离尽可能短,为了避免误操作不要穿越端口配线。
请参阅用户手册中的"系统时钟振荡器"部分。

如果用户手册和数据手册中没有列出所需要的信息,如噪声报告等,请与授权的当地的NEC Electronics发行商联系。

关于噪声有两种不同的观点:EMS和EMI。
在查询噪声时,请指定是上述的哪一种观点。
Suitable Products