跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用uPD78F9418A闪存版本时,不用VPP时须直接连到VSS吗?VPP可用上拉电阻(几kΩ几十kΩ)连到VSS吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

当使用 uPD78F9418A 的闪存版本时, 当不用 VPP 引脚时,必须连接到 VSS; 但必须直接连接到 VSS 吗?
VPP 引脚可以通过一个上拉电阻(几kΩ 几十kΩ)连接到 VSS 吗?

Answer:

不是的,VPP 不是一定要直接连接到 VSS。
它可以通过一个约 10k&Omega 的下拉电阻连接到 VSS。
然而,这种情况下由于系统噪声可能会发生故障, 所以客户应该仔细评估。
Suitable Products