跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用uPD78F0034A中可直接驱动LED的端口点亮LED(P30至P33,P50至P57),最大的输出电流和吸收电流?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

如果用 uPD78F0034A 中可直接驱动LED的端口点亮LED(P30至P33,P50至P57),最大的输出电流和吸收电流是多少?

Answer:

吸收电流(低电平输出电流)每引脚最大15mA,对于每个引脚, P3 和 P5 的总引脚电流值最高可至70mA。
P5的输出电流(高电平输出电流)为每引脚最大1mA,所有芯片引脚的总电流可达15mA。
(注意由于 P30 至 P33 是开漏输出,这些引脚没有输出电流。)
这些特征在数据表中有描述。
Suitable Products