跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用M16C的M3A-0806进行内部闪存编程。第一次输入全00h的ID码OK。但第二次却有不匹配ID错,怎么办?

最新更新:03/01/2005

Question:

(闪存) 用M16C的闪存启动工具(M3A-0806)进行内部闪存编程。 第一次存储器编程时,输入“全00h”作为ID码,运行正常。
但第二次输入“全00h”作为ID码时,出现“不匹配ID”错误,且无法重新进行存储器编程。如何解释?[2005/03/01]

Answer:

用户在地址FFD4h~FFDAh设定ID码的程序写入闪存时,设定ID码。
用M3A-0806 ID检验屏幕的ID检验写入闪存的ID。不将输入此屏幕的ID写入闪存。
首次片上闪存编程时,ID检验都会成功,不论ID检验屏幕中输入什么值。
如果一经写入地址FFD4h~FFDAh就成为ID码(包括FFh)。
如果不知道ID码,可以通过查找闪存中HEX文件中地址FFD4h~FFDAh的值来获得。

注意:如果地址FFD4h~FFDAh没有值,ID码就是"FFh"。

Suitable Products
3803H
3803L
3850A
38D2
38D5
M3A-0806