跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用8COMLCD面板时需注意什么?如用内部升压电路,在VL2,VL3与GND之间;C1-C2之间各需多大的外部电容?

最新更新:08/05/2009

Question:

(LCD)
1.   在使用8COM LCD面板时有什么需要注意的地方?
2.   如果使用内部升压电路,在VL2,VL3与GND之间;C1-C2之间,各需要多大的外部电容? [2009/08/05]

Answer:

  1. 8COM LCD面板的负载能力随显示器像素的增加而增加,因此可能有難以確保LCD显示器质量的情况。特别是在使用升压电路时,MCU有时候可能会升压能力不足(由于电压降低,对比度随之恶化); 因此对使用LCD面板, 必须細小调整升压用电容器的容量和帧频。在这种情况下,最好使用外部分压电阻器供给LCD用电源。
  2. 对于这些外接电容而言,没有推荐值。
    通常,对于4COM面板来说,0.1μF即可;但是由于跟LCD面板的负载大小相关,用户则必须根据LCD面板来调整电容器和帧频。特别是8COM面板的情况下,必须要细小的调整。"

(#107432)

Suitable Products
38D5