跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用定时器X的IGBT输出模式,仅用TXOUT1作为IGBT的输出引脚,TXOUT2作为通用I/O引脚。如何写定时器X?

最新更新:10/10/2008

Question:

(定时器)  使用定时器X的IGBT输出模式,仅使用TXOUT1作为IGBT的输出引脚,把TXOUT2作为通用I/O引脚。数据手册的注意事项中说,要按照如下的顺序进行写定时器X的操作。
比较寄存器1(高位、低位)
比较寄存器2(高位、低位)
比较寄存器3(高位、低位)
定时器X的寄存器(扩展)
定时器X的寄存器(低位)
定时器X的寄存器(高位)

但是,如果按照如下的顺序写入:
比较寄存器1(高位、低位)
定时器X的寄存器(扩展)
定时器X的寄存器(低位)
定时器X的寄存器(高位)

不设定比较寄存器2(高位、低位)和比较寄存器3(高位、低位),会有问题吗?
[2008/10/10]

Answer:

如果仅使用TXOUT1作为IGBT的输出引脚,不设定比较寄存器2(高位、低位)和比较寄存器3(高位、低位)也可以。但需要注意的是,必须以16位为单位进行寄存器写入操作。 (#107150)
Suitable Products
38D2
38D5