跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用定时器3的PWM0模式进行输出时,PWM输出信号的小区间为512us,小区间的H电平宽度为126us。计算对吗?

最新更新:11/05/2008

Question:

(QzROM) 忘记写入功能设定ROM数据(地址FFDA16),初始值仍然是"FFh",测试后,CPU基本功能良好,产品是否能使用?

Answer:

请参考 M37545数据表编程功能设定ROM,若未对FFDA16编程,产品性能无法保证。
解决措施:
1. 若MCU没有ROM代码保护,FFDA16追加写入后,可使用产品。
2. 若MCU为ROM代码保护,产品不能使用。
Suitable Products
7545