跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用仿真器如何仿真通讯功能?同样,输入数据的产生方法又是什么?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

用仿真器如何仿真通讯功能?同样,输入数据的产生方法又是什么?

Answer:

不论是通过01编辑器来创建一个01模式,或是通过指定引脚,数据,并在输入时序图窗口中定时的方法来创建一个输入文件。
下载输入文件,这样就能在仿真之前创建。
至于具体的方法,请参阅仿真用户手册上的“输入时序图编辑窗口”。
除此之外,用户还可以创建一个外部设备,并且可以调用串行引脚数据输入功能,作为外部设备的功能进行仿真。

Suitable Products