跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用什么方法将 SRAM,等连接至 uPD780078?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

用什么方法将 SRAM,等连接至 uPD780078?

Answer:

关于电路,请看下图。外部 SRAM 的容量为32KB,但电路图是4KB扩展模式的例子。
如果要使用更大的容量,既可以使用16KB模式,也可以使用64KB模式。
如果要保证内部 ROM 的最大容量,请使用4KB模式,并将输出端口连接至 SRAM 的 答12 至 答14(工作区开关)。

关于读取操作的时序,当地址被连续输出至数据总线时,数据从SRAM中被输出, 所以可能会暂时发生数据冲突。
一种可能的对策就是延迟 SRAM 的 OE 信号的下降沿。
如果采取这种措施,读取时序可能会变得太短,所以要通过寄存器设置插入一个等待周期。

同样,不同的电压和时钟频率的情况下时序也不同,所以要根据实际的使用情况修改时序。


如果不使用 SRAM 的 答12 至 答14 信号时,将它们接地。
如果你想使用 答12 至 答14 信号,将他们连至微控制器的地址或者输出端口。
Suitable Products