跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用于定时器的时钟的错误是什么,等等?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

用于定时器的时钟的错误是什么,等等?

Answer:

在基于 fxx 的内部生成时钟和计算值之间是没有错误的。
如果存在错误,是由振荡时钟(主系统时钟)的差异引起的。

现在,从你询问的内容来判断, 你所描述的更相似于一个定时器中断变化而不是一个时钟错误。
定时器中断变化是一种发生在从中断发生到开始处理的间隔时间的变化, 并且变化范围在7到32个时钟之间,这依赖于正在执行的指令。
(也依赖与定时器中断和其他中断的关系。如果是中断关闭状态,间隔时间甚至更长。)

Suitable Products