跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用一个频谱分析仪观察地线的电流,在2.5MHz时间间隔时观察到一个谐振。CPU的操作频率是5MHz,且无分频,为什么?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

用一个频谱分析仪观察地线的电流,在 2.5MHz 时间间隔时观察到一个谐振。 尽管 CPU 的操作频率采用的是 5MHz,且没有分频,为什么在 2.5MHz 时间间隔时会观察到一个谐振?

Answer:

CPU作为处理多时钟的部件。
例如,当 NOP 指令被连续执行时,可以在2个时钟单位内获取指令, 并且,在指令获取的时刻之外,几乎不做任何工作。
在这种情况下,一个强电流(噪声)以两个时钟的间隔流过, 换句话说,就是以 2.5MHz,5MHz一半的时间间隔流过。

此外,假定根据噪声被侦测到与否,当重新提供电源的时候, 噪声等级会改变,并依赖于程序的执行周期和用于收音机接收器的 PLL 的相位。

Suitable Products