跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

正常操作模式下uPD78F0034A的VPP须与VSS相连,且对闪存进行写操作时须用到VPP电压。在在线编程时如何切换?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在正常操作模式下,uPD78F0034A 的 VPP 引脚必须与 VSS 相连, 而且在对闪存进行写操作时,必须用到 VPP 电压。
在在线编程条件下,有什么方法可以实现有效的切换?

Answer:

可以这样设计,在进行在线编程时,VPP/IC 引脚可以通过一个转换器或者跳接器进行切换。
在正常使用时,将 VPP/IC 引脚接地,并且在在线编程时,将其连至 VPP。
建议不要使用切换电路。

Suitable Products