跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

是否可以用 PA-78P208GF 将程序写入到 uPD78P078GF,是否与 PA-78P078GF 具有相同的格式?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

是否可以用 PA-78P208GF 将程序写入到 uPD78P078GF,是否与 PA-78P078GF 具有相同的格式?

Answer:

不可以。
封装是相同的,但引脚定义是不同的。
因此,不可以用 PA-78P208GF 将程序写到 uPD78P078。
Suitable Products