跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

据uPD78F003用户手册第二十章外设扩展功能,除了在外部对A0至A15完全译码外,有其他方法吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

根据 uPD78F003 用户手册第二十章外设扩展功能的"20.3节 外设扩展功能时序", 除 RD 和 WR 以外的控制信号即使不在外设访问期间也会被输出; 但在仅由 CS 信号触发外设的情况下,设备必须提供一个表示外设访问时序的选择信号。
除了在外部对A0至A15完全译码以外,还有其他的方法吗?

Answer:

仅使用地址译码信号不可能对外设进行控制。
当转换至另一个地址信号时,转换地址的每一位都会产生延时; 转换过程需要一定的时间,在这段时间内, 设备可能会输出不正常的地址信号。
当由地址译码来对外设进行控制时,设备可能会输出一个异常的控制信号。
为了避免这种情况发生,对一个地址使用 RD 或 WR 信号是有必要的。

Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?