跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

振荡器时钟的输入作为看门狗定时器的计数时钟使用吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

振荡器时钟的输入作为看门狗定时器的计数时钟使用吗?

Answer:

不是的。
关于看门狗定时器的操作的详细情况,请参考每种设备的用户手册。
说明
通常,一个主系统时钟(fx)的分频被用作看门狗定时器的计数时钟。
例如,在 PD780034A 子系列中使用fx / 256;在 PD784216A 子系列使用fx / 128或者子系统钟。
在 78K0/Kx1中,X1 振荡时钟的16分频或者 Ring-OSC 的4分频作为看门狗定时器的计数时钟。
Suitable Products