跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

我的程序太大了,不适合 uPD780034A,因此我想把它转换成 uPD780078。 我应该修改程序的哪几个部分?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

我的程序太大了,不适合 uPD780034A,因此我想把它转换成 uPD780078。
我应该修改程序的哪几个部分?

Answer:

因为增加了一个16位的定时器,与16位定时器相关的 SFR 名字已经改变。
在名字中加了一个 "0" ,例如 TMC0 -> TMC00 和 CR01 -> CR010。

关于3线串行通信,SIO3 的数量已经减少到只有一个, 所以去掉了相关的 SFR 名字 SIO30 的"0"。例如 SIO30 -> SIO3。

关于 SIO31,功能完全是由 CSI1 转变的,因此要完全修改程序。

设备之间的不同之处请参照 对照表
Suitable Products