跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

我正在用uPD78F0988的10位间隔定时器,但因不需输出TO70至TO75,那怎样才能永久停止这些输出?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

我正在使用 uPD78F0988 的10位间隔定时器,但是因为不需要 TO70 至 TO75 的输出,那么有什么方法能永久停止这些输出?

Answer:

在把 TMM7 寄存器的 TOSPP 位设为1,使定时器工作后, 输入活动边沿(由 EGP 和 EGN 的第0位定义边沿, 并且指定了 INTP0 的活动边沿)到 TOFF7 引脚。(活动边沿也可以从 P00 输出)

欲了解详细情况,请参考用户手册中对于 TMM7 描述的注释1)

Suitable Products