跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

我正在使用uPD780021A 中的外部中断功能。 INTP0和INTP3有什么不同的特性吗?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

"我正在使用uPD780021A 中的外部中断功能。 INTP0和INTP3有什么不同的特性吗?

Answer:

INTP0 和INTP3 仅仅是在默认的中断优先级上有不同。
当优先级标志寄存器设置相同的优先级的时候,并且中断同时发生的话, INTP0的优先级是最高的并且中断将被响应。
INTP3有最低的优先级并且中断请求将被保持。

因此,根据所需的中断优先级来使用这些中断。

Suitable Products