跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

我已经设置了一个 6.29MHz 的陶瓷振荡器,但是结果看上去像是一个 4MHz 的结果。

最新更新:2011年10月 06日

Question:

我已经设置了一个 6.29MHz 的陶瓷振荡器,但是结果看上去像是一个 4MHz 的结果。

Answer:

也许由调试器选择的时钟已经设置为使用目标板(外部)的时钟。
如果时钟是内部的,那么最初安装在仿真器上的时钟已经得到了使用。
也有可能,通过 IECL1 寄存器的设置对主系统时钟进行了2/3分频。
同时你还要检查一下是如何设置的(如果可能使用的是 4MHz 的频率, 那么这个设置可能就是原因所在了。)
Suitable Products