跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

情况 3 : 在uPD780034A中,UART可以接收,但是不能执行发送。

最新更新:2011年10月 06日

Question:

情况 3 :
在uPD780034A中,UART可以接收,但是不能执行发送。

Answer:

这可能是因为UART的TxD信号的交替功能的设置问题引起的。
请按如下方式设置P23和P24。

P23: 输入模式 (PM23 = 1, P23 = 0)
P24: 设置输出模式和设置输出锁存器为0(PM24 = 0, P24 = 0)
Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?