跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

当我试图启动 ID78K0-NS 时,系统报错"0106(A); 接收数据不正常。"

最新更新:2011年10月 06日

Question:

当我试图启动 ID78K0-NS 时,系统报错"0106(A); 接收数据不正常。"

Answer:

有可能是因为没能建立与 ICE 的完全通讯。
IE-70000-PC-IF-C 的驱动是否被恰当的组合?
同样,是否正确的完成了设置?

如果这些还没有完成的话,那么根据 ID78K0 盘里面的 PC-IF_J.TXT 文件的内容完成设置。
如果驱动已经被正确的组合和设置,ICE 本身的不正确的设置或者不恰当的连接也有可能引起这个错误, 所以请再次检查这些点。

Suitable Products