跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

当使用仿真器调试时可以跳过ROMization吗,而使用ROM定制代替时可以实现ROMization吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

当使用仿真器调试时可以跳过ROMization吗,而使用ROM定制代替时可以实现ROMization吗?

Answer:

不可以,使用仿真器时,ROMization应该在调试阶段发生。
如果调试期间没有发生,通过复位再次运行程序后,已赋初始值的变量可能会丢失初始值。
(使用仿真器,即使将已赋初始值的变量作为对象直接下载到RAM中,也需要先将初始值存入RAM。但是,当调试时变量被修改了,将保留修改值。此例中,当 复位或重新执行(重试)程序时,由于变量值被修改,程序操作也将发生变化。仅当这些新的初始值被ROM化后,才能被复制,并作为当前值使用。)
Suitable Products