跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

将实际MCU中运行正常的程序用于仿真MCU时为何连接ICE过程中延迟10-20秒?

最新更新:03/13/2008

Question:

(时钟) 将实际MCU中运行正常的程序运用于仿真MCU时,产生以下问题,如何解释?
(i) 连接ICE过程中,延迟10-20秒。
(ii)示波器探头与Xcin/Xcout引脚连接时,振荡电路将停止工作。
[2008/03/13]

Answer:

(i) 延迟时间是由连接至仿真MCU前晶体振荡器稳定等待时间产生的。
(ii) 低电容性负载将影响振荡电路正常工作。

同一群MCU的不同ROM类型(如掩模ROM、闪存、QzROM)与ROM大小,振荡电路参数不同,因为外围环境影响用户系统或产品,如噪声、高频率、写入模式、电源特性等。因此,请预先与振荡器生产商确认应用于系统或产品的最佳振荡电路参数。

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549