跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

对uPD784038,13.2.3节的PWM模式寄存器(PWM0,PWM1),不用PWM时可否将PWMn的值置为00h?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

对于 uPD784038,在13.2.3节中的 PWM 模式寄存器 (PWM0, PWM1), 当不使用 PWM 时,可否将 PWMn 的值设置为 00h?

Answer:

如果利用 PWMC 寄存器禁止输出的情况下,不需要设置模式寄存器。
但是,如果你想要设置这个寄存器,推荐设置值是 0FFF0H。
Suitable Products