跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

对mPD78F9116中未使用引脚的处理,数据表中规定只通过电阻将P50至P53连接至VDD。为何是VDD而非VSS?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

有关 mPD78F9116 中未使用引脚的处理,数据表中规定只通过电阻将 P50 至 P53 连接至 VDD。
为什么只将这些开漏引脚连接至 VDD 而不是 VSS?

Answer:

P5 中级耐压端口有稳定读操作的电路,只有在读操作期间,通过内部电路用 VDD 直接驱动引脚。
如果引脚下拉,电流可能变大或者由于内部电路和外部下拉使得端口电压变为中等级别。
为了避免这种情况,推荐上拉。
当连至 VSS,并对 P5 进行读操作时,最坏情况下流过 3μA 电流。 除此之外,没有其他特别的问题。
Suitable Products