跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

对于uPD78F0034AY,哪些编程器支持使用串行接口的在线编程?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

对于uPD78F0034AY,哪些编程器支持使用串行接口的在线编程?

Answer:

PG-FP4(NEC Electronics 制作) 和 FL-PR4(Naito DenseiMachida Mfg. Co., Ltd. 制作), 这两款编程器适用于在线编程。

关于编程器的特定连接,在设备数据手册和其他文件中已经说明。用到的信号有: 串行信号线,供电电源(检测设备是否供电),地,复位信号及 VPP。

提供的在线时钟可以用作 CPU 的时钟。

连接到编程器上的复位信号和 VPP 信号必须是用于正常操作状态下的信号。
所以,对于复位信号,你必须设计成除了通常的复位功能还必须能够用于编程器。
然而,由于从复位的释放转换至编程模式有时间上的限定, 所以系统的设计必须满足:从编程器复位释放到设备复位释放的时间不能太长。

而且由于 VPP 通常与 VSS 相连,必须设计一个能方便跳接的转换开关, 此转换开关可以在编程过程中实现与编程器的连接,而在正常操作过程中实现与 VSS 的连接。
同时,如果在编程过程中用到的串行信号在系统中是不用的,要实现未用引脚的处理, 并且如果它用于正常操作模式,要保证在写操作时可以切换到正常模式。

Suitable Products
 
  • 这篇文章对您有帮助吗?