跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

对于 uPD78F0988,请告诉我: (1) 树脂耐燃性 (2) 树脂耐热温度

最新更新:2011年10月 05日

Question:

对于 uPD78F0988,请告诉我: (1) 树脂耐燃性 (2) 树脂耐热温度

Answer:

(1) 树脂的 UL 耐燃等级是94V/0。
(2) Tj(最大) 一般是150°C。

从可靠性的观点来看,请考虑最大温度应为200°C 。
注意,不管怎样,这个回答不代表任何保证。

Suitable Products