跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

对于连接uPD789446的LCD,您推荐哪一种外部连接电路?

最新更新:2011年10月 04日

Question:

对于连接uPD789446的LCD,您推荐哪一种外部连接电路?

Answer:

首先必须要有四个电容(每个0.47μF大)。具体连接如下。

CAPH引脚和CAPL引脚之间: 0.47μF (C1)
VLC0引脚和GND引脚之间: 0.47μF (C2)
VLC1引脚和GND之间: 0.47μF (C3)
VLC2引脚和GND之间: 0.47μF (C4)

VLCn和GND之间的电容可以是电解型电容,但是请务必选择一个低泄漏的电容。
CAPH和CAPL之间的电容必须是无极电容。

关于LCD面板和微控制器的连接,请参照用户手册中图13-12的描述(COM0接COM3,S0接S14)
Suitable Products