跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

对于不同的应用,微控制器有不同的内部ROM类型吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

对于不同的应用,微控制器有不同的内部ROM类型吗?

Answer:

MCU的内部ROM类型有内部PROM、闪存、掩模ROM,有些是无ROM的。

PROM和闪存是可以由用户通过编程工具(编程器)进行编程,通常用于测试、评估和小规模生产。

PROM版本包括一次写入OTP(1次编程)和可重写EPROM两种类型。
目前,最常用的可编程内部存储器是闪存。

掩模ROM版本是半客户定制产品,使用分散的掩模(LSI制造)完成制造过程。在发货之前用户程序已写入该ROM中。

无ROM版本与外部ROM相连,可对不同应用进行编程。这些MCU用于那些需要在不同外设和可替换ROM间切换的系统,主要用于测试、评估等。

Suitable Products