跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

存储器容量不同。这个问题可以通过操作存储器容量寄存器得到解决吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

存储器容量不同。
这个问题可以通过操作存储器容量寄存器得到解决吗?

Answer:

是的,通过设置 IMS 寄存器和 IXS 寄存器,配置能完成;但程序必须修改。

在 uPD78F0058 中, 在A/D转换后的第一个转换结果的精确性不能保证,必须跳过第一条转换结果。
所以,当使用A/D转换器的时候,程序必须改变。

Suitable Products