跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

如果 VPP 上升时间较慢(例如从5V 升到 10V 花费较长时间),是不是发生故障了?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

如果 VPP 上升时间较慢(例如从5V 升到 10V 花费较长时间),是不是发生故障了?

Answer:

尽管有关 vpp 的上升时间没有明确的规定,但如果上升时间过长,那就有可能发生了故障。
用于 VPP 脉冲的模式设置必须在大约2ms内完成。
如果上升时间过长,模式设置就不能正常完成。(写操作也不能被正常完成。)

Suitable Products