跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

如果我等待相应的时间(每位的时钟脉冲宽度 x 8比特),是否可以认为是发送的结束?下一个数据是否可以写入?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

如果我等待相应的时间(每位的时钟脉冲宽度 x 8比特),是否可以认为是发送的结束?下一个数据是否可以写入?

Answer:

不是的。
应该在等发送结束标志之后写下一个数据。
因为CPU开始操作和SIO 操作是异步的,即使数据被写入SIO,发送也不可能立即开始。
为使传输同步,发送应该在经过了大约1.5个串行时钟的时间之后开始(最坏情况)(这种情况下使用一个内部时钟)。
Suitable Products