跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

如果我只想知道某一引脚是高电平还是低电平,我该怎么作?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

如果我只想知道某一引脚是高电平还是低电平,我该怎么作?

Answer:

“78Kx模拟器图形用户界面”能够解决这个问题, 它来自位于屏幕底部的 Windows 任务栏。
在图形用户界面的菜单中选择[File]然后选择[Specify Output],这样输出设置对话框将会显示出来。
将[Timing Chart]设为输出。
接着选择[Output Only]或[I/O]然后单击[OK]。
此时时序显示窗口将会被打开,在[Set Pin Name]中指定想要检测的引脚。
Suitable Products