跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

如果在 uPD780988 中使用电阻(10kΩ)下拉测试引脚会出现什么问题吗?(QFP,引脚39)

最新更新:2011年10月 05日

Question:

如果在 uPD780988 中使用电阻(10kΩ)下拉测试引脚会出现什么问题吗?(QFP,引脚39)

Answer:

考虑系统噪声,如果由于噪声影响,使得测试引脚的电压不能维持在低电平,设备会进入测试模式, 且可能不再正常工作。
因此请按规定处理测试引脚(直接接至 VSS)。
Suitable Products