跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

如果一个不曾使用的中断发生了,并且导致一些错误甚至是CPU硬件崩溃,CPU会采取怎样的措施?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

如果一个不曾使用的中断发生了,并且导致一些错误甚至是CPU硬件崩溃,CPU会采取怎样的措施?

Answer:

计算机不可能断然地规定当不曾使用的中断被承认时该采取怎样的操作, 因为当CPU承认一个中断地时候,它会读取向量表数据中的分支目的地址(向量)以及针对每个地址的分支,该表由各个中断所决定。 
然后CPU会将写在该地址上的代码作为一条指令执行。
所以所执行的操作的类型取决于读到的这句代码。
Suitable Products