跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

处理未使用引脚时为何要将引脚P4_6(XIN)和P4_7(XOUT)经电阻连到VCC(上拉)?这些引脚能下拉吗?

最新更新:03/06/2008

Question:

(I/O端口, 引脚) 处理未使用引脚时,为什么要将引脚P4_6(XIN)和P4_7(XOUT)经过电阻连接到VCC(上拉)?这些引脚是否可以下拉?

Answer:

复位后,引脚P4_6(XIN)和P4_7(XOUT)仍处于输入状态。
因此,即使下拉两个引脚,也没有任何问题。
硬件手册中推荐将未使用的引脚P4_6(XIN)和P4_7(XOUT)上拉的原因如下。
当引脚P4_6(XIN)和P4_7(XOUT)未使用时,一旦XIN和XOUT设为时钟振荡,高电平信号将从XOUT输出。若此时引脚 P4_6(XIN)和P4_7(XOUT)下拉,电流将进入MCU内部的XIN引脚,导致电流增加数μA,这就是推荐进行上拉处理的原因。
Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2K
R8C/2L