跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD78P4038中访问外部存储器时出问题。何为正确的访问方法?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

在 uPD78P4038 中,访问外部存储器时出现问题。 什么是正确的访问方法? 例如在 78K/2 系列中,可以用指令"MOV A, &xxxxh"来进行外部访问,但在78K/4系列中,该用什么指令访问? (使用4KB扩展模式。)

Answer:

请访问无内部存储器映射的地址。
在 78K/4 中,对于外部访问没有特定的寻址模式。
如果访问的是除内部 ROM,RAM,和 SFR 之外的存储区域就是外部访问。

具体地说,在 uPD78P4038 中,内部 PROM 覆盖128KB,从0至1FFFH。
所以当访问地址20000至FEDFF时(执行LOCATION 0FH指令),即是访问外部存储器。
由于在4KB模式下进行访问,当规定地址从20000至FEDFF时(执行LOCATION 0FH 指令), 每4KB访问相同的地址(因为仅输出地址的低12位,而高位地址不输出)。

Suitable Products