跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD78F0058中,当复位引脚固定为低电平时,流向 VDD 的电流等同于停止模式下的低电流消耗时的电流吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在uPD78F0058中,当复位引脚固定为低电平时,流向 VDD 的电流等同于停止模式下的低电流消耗时的电流吗?

Answer:

不是的,复位时的电流不同于停止模式时的电流。
因为电流的变化是根据复位时的引脚状态而定的。不能保证等同与停止模式时的电流。
当一个复位被应用的时候,输出端口将变为输入端口。
因此,在某些情况下,与作为输入引脚开路时的状态相同。
此时,一个直通电流流过,并且当进入停止模式时,电流有可能增加。
Suitable Products