跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD789488中,通过设置子系统时钟的选择寄存器,可指定子系统时钟的x8(x4)乘法操作,是采用何种原理完成的?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD789488 中, 通过设置子系统时钟的选择寄存器,可以指定子系统时钟的 x8 (x4) 乘法操作,
是采用什么样的原理完成 x8 (x4) 乘法操作的?
(即使主系统时钟停止时,乘法操作也能执行吗?)

Answer:

由于对设备内部电路的解释过于复杂,这里省略。
但可以负责地说,主系统时钟并没有用于乘法操作, 即使主系统时钟被停止,s 乘法也可以被执行。
Suitable Products