跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

在uPD789417中,VDD0为端口提供电源,VDD1为非端口单元提供电源。可否为两端口提供不同电压?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD789417 中,VDD0 是为端口提供的电源,VDD1 是为非端口单元提供电源。 可否为这两个端口提供不同的电压?

Answer:

不可以为 VDD0 和 VDD1 提供不同的电压。
请为 VDD0 和 VDD1 提供相同的电压。
分开供电电源引脚的原因是为了避免模拟电路受到数字噪声的影响。

Suitable Products